在当今百年之未有大变局中,较多行业都是风起云涌,是电子产品中的基础元器件,应用广泛,也正在经受各种材料价格及人工成本的变动,TWGMC台湾迪嘉着眼长远发展,本着与广大客户长久合作,共同发展的理念,我们共克时艰,稳定价格,坚持不随意上涨价格,支持实体经济发展。
TWGMC台湾迪嘉专注管子多年,我们专注,所以专业。 TWGMC台湾迪嘉种类齐全,基本可以满足各种电路的应用,其中有包含各种二级管,三极管,MOS管 ,ESD保护管,TVS,具体如下:
肖特基(整流二极管):SS14、SR5100、A7、M7、IN4007
开关二极管:IN4148/1N4148WS、BAV99
快恢复二极管:RS1M、FR107
作用:快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用,这种管子在匹配型号时一定要注意其反向恢复时间TRR参数,TRR越低表明二极管的恢复能力越好。
稳压管: ZM4733A、BZT52C2V7
作用:TVS是一种固态二极管,又叫瞬态二极管,具体地用于ESD保护。 TVS二极管当瞬态电压超过电路的正常操作电压,连接在平行于雪崩发生二极管保护电路,提供了一种用于瞬态电流的路径,使得从过电压的内部电路。
ESD保护管:ESD0603E002M05、ESD1608V05P03NPT
作用:ESD保护器件的目的是把数千伏电压的ESD输入电压降低到所保护的IC所能承受的安全电压。一般工程师在选择ESD等级时会考虑保护器件必须符合IEC61000-4-2第4级标准,工程师会把产品限定到最高级8KV的接触放电或15KV的空气放电。当进行元器件测试时,因为空气放电测试在这样的小型元器件上受环境因素的不确定影响是不能重复的,所以接触放电测试则是最适合的测试方式。
作用:ESD保护器件的目的是把数千伏电压的ESD输入电压降低到所保护的IC所能承受的安全电压。一般工程师在选择ESD等级时会考虑保护器件必须符合IEC61000-4-2第4级标准,工程师会把产品限定到最高级8KV的接触放电或15KV的空气放电。当进行元器件测试时,因为空气放电测试在这样的小型元器件上受环境因素的不确定影响是不能重复的,所以接触放电测试则是最适合的测试方式。
TVS管:SMF24A/CA、SMAJ6.0A/CA
作用:TVS是一种固态二极管,又叫瞬态二极管,具体地用于ESD保护。 TVS二极管当瞬态电压超过电路的正常操作电压,连接在平行于雪崩发生二极管保护电路,提供了一种用于瞬态电流的路径,使得从过电压的内部电路。
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极管最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
每一个MOS管都提供有三个电极:Gate栅极(表示为“G”)、Source源极(表示为“S”)、Drain漏极(表示为“D”)。接线时,对于N沟道的电源输入为D,输出为S;P沟道的电源输入为S,输出为D;且增强型、耗尽型的接法基本一样。
桥堆
功能:整流桥堆产品是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘塑料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热
BSMD1812-200-30V/自恢复保险丝 | 0.38069 | |
FS55X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.28 | |
CA45-A016K106T/钽电容 | 0.224 | |
LKS665B/仿真器/烧录器 | 429.55 | |
FS32X225K101EGG/贴片电容(MLCC) | 0.229602 | |
FE2HX475M251LGL/贴片电容(MLCC) | 7.07 | |
DMS3R3224RS/超级电容器 | 1.57 | |
SM3R3703T01U/超级电容器 | 0.952 | |
FS32X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.42 | |
CA45-A010K106T/钽电容 | 0.2016 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件