按键鼓包/凸起工艺上线啦!
|阅读量:10809
盼星星盼月亮,终于盼来鼓包工艺准备上线。从去年11月开始就有客户催我们研发鼓包工艺,我们当时回复了是在筹备当中,可能很多人都不相信,但也有很多铁粉一直没
有停止过对我们的鼓励。经过长达一年的探索,我们终于取得了阶段性的突破,找到了适合我们的工艺方法,我们终于上线啦!
相比于市面上几百块起步的薄膜面板打样价格,我们仅需几十块就能做出来同等质量的面板,并且交期可以做到24小时发货,
有些工厂只能做到48小时或者72小时而且还是要加收费用的。我们没有多么宏大的理想,只希望每个工程师都能在面板打样的时候不心疼钱包,不必为了项目紧急赶交期担心不已,不必为了效果不佳或者质量不稳定和商家拉扯。选择立创面板打印,就能多快好省!
按键演示视频:轻触开关配按键鼓包面板视频
首次体验优惠
添加客服小姐姐微信: 19925229974,发送客编,说明是首次体验做鼓包按键面板,即可获得一张20元鼓包按键专属优惠券。
设计和下单时需注意事项
① 图纸上需要将鼓包按键圈出,并文字备注好,一共有几处鼓包按键。若使用EDA面板编辑软件,则在工作人员处理图纸核对的时候,提交截图,告诉他哪些按键需要做鼓包。
② 考虑到按键的回弹性能和触摸效果,鼓包只支持的材料厚度0.125mm、0.2mm的PET,只支持200x300mm的面积。
按键直径大于12毫米时选用0.2mm的PET材料;按键小于12毫米时选用0.125mm的PET材料。
按键距边缘最少3mm,两个按键间距要大于3mm。按键尺寸直径大于6mm,否则难以按压下去。
③ 目前不支持指定按键高度,默认在0.45mm左右,存在一定偏差,同一张板子高度基本一致。
大家收到货以后,欢迎提交体验反馈,若完成晒图分享,还可获得元器件券、3D打印等无门槛优惠券。