嘉立创EDA面板编辑软件教程文档

|阅读量:2558

嘉立创EDA助力企业、个人高效设计面板

 

电子工程师进行面板设计时,面临专业设计软件学习成本高、操作复杂的问题。

 

同时由于软件版本不一、设计标注不明、文字未转曲等原因,在面板生产制造前需要频繁的进行细节的沟通确认。不仅影响交期还有可能因为理解

 

不同而出错。

 

为此,嘉立创EDA专门为电子工程师开发了一款面板设计软件,操作简单,还可以在图纸上定义开孔透光效果,且有2D,3D预览功能。所

 

见即所得,一键下单,轻松完成面板设计。

 

嘉立创EDA网址:http://pro.lceda.cn/editor

 

嘉立创EDA客户端支持Windows、Linux、Mac系统,下载链接:嘉立创EDA客户端下载

 

嘉立创EDA设计面板的的独特优势:

 

• 正版软件,永久免费 ,避免法律风险

 

• 自主可控:完全由中国人独立开发

 

• 轻松上手:界面简洁,设计高效

 

• 简单易用,一小时上手,一天精通

 

• 支持导入DXF 等文件格式,轻松展开设计

 

• 多平台支持:网页在线或客户端两种使用方式

 

• 文件云端存储,设备间轻松切换

 

• 无需转曲、转化格式,颜色无需标注

 

• 一键下单,免除导出、上传文件步骤

 

• 内置丰富图标库,助力快速创意设计

 

设计前的准备工作

 

在开始面板设计前,提前了解面板材料与制造工艺,可以帮助您更好地展开面板设计。

 

面板材料与制造工艺信息,请访问:立创面板定制官网

 

全文内容近万字,详细涵盖了面板设计中的功能使用和注意事项。建议您搭配右侧的目录导航进行浏览、学习与查找,

 

以便快速定位感兴趣的内容,轻松获取相关设计技巧和信息,提高设计效率。

 

开始设计前,可以先观看下我们制作的使用教程,方便快速上手:https://activity.szlcsc.com/ld2501161.html

 

关于嘉立创EDA

 

在开始面板设计之前,建议您梳理出面板的以下信息,帮助您更具针对性地展开设计,满足项目的预定需求。

 

如:面板尺寸、按键(是否鼓包)、半透明和透明区域、开孔、背胶区域

 

温馨提示:

 

1.关于色差:对色彩有高要求的场景,可以与面板客服联系或下单备注,可免费领取1张EDA色卡。

 

2.鼓包工艺:下单时候,选择薄膜面板PET材质支持制作鼓包,亚克力材质本身是硬的,没法加工鼓包。

 

3.如果磨砂PET材料用于透明窗口设计,面板需要贴近显示屏,否则离远了会导致显示内容变模糊。

 

嘉立创EDA设计流程概览

 

1.进入EDA专业版,首先在编辑区新建工程

 


 

2.为工程命名,方便后续的寻找

 

 

2.建好工程后,再新建一个面板:文件->新建->面板。

 

我们可以将工程理解为是一个文件夹,一个工程中可以新建多个的面板。

 

 

3.建好以后就进入了编辑界面。

 

4.点击新建的面板,鼠标右键,即可对面板进行重命名

 

 

5.绘制好图形后,点击下单-面板下单,预览和设计规则检测通过后即可一键跳转链接并且自动上传好文件。

 

6.报错信息

 

 

如果存在黄色警告,不影响打印切割等工艺效果,可以适当忽略,继续点击下单;

 

如果存在致命错误,是不允许导出和下单的,比如:没有绘制板框层。 没有板框层就不知道以哪个边界来切割。

 

其他类型错误只起提示作用。

 

7.示例工程

 

示例工程里面有半透明的画法介绍,更加直接。

 

 

 

 

下单链接:

 

 面板定制在线下单-立创面板在线下单平台 

 

关于实物打印:

 

如果你期望使用纸张打印,查看设计效果。按以下步骤操作即可,面板文件与纸张打印出来的是1:1的。

 

 

 

 

重要:打印方式请选“实际大小”!!
 
 
 

 

面板编辑工作区域介绍

 

1.画布的设置,排版尺寸

 

画布大小:即红色线框外图,我们需要在画布内进行设计;在画布的四角有打叉的红色正方形为激光切割的mark点区域,请勿在该区域进行设计。

画布设置

 

新建的画布,默认参数为400mm*600mm/画布方向:纵向。这是我们最大的板材尺寸。

 

可以在开始设计前根据喜好在纵向和横向进行调整。

 

点击页面的空白处,再点击属性。即可来到画布的属性设置

 
 

界面介绍

 
 
 
 
 

 

图层介绍

 

拼版尺寸(单款与多款自主拼版的区别)

 

如果您只有一款图,下单时则填写单款尺寸。

 

如果您有多款图形,采用相同的定制要求(材质、厚度、打印方式均相同),则下单“多款自主拼版”。面板尺寸为拼版的整体最大外框尺寸。

 

您可以按照我们的拼版尺寸进行拼版下单,会更加优惠,一共有3个拼版尺寸:179*293mm,279*393mm,393*579mm。 如果您把这个400*600mm的画布都画满了,可以在下单的时候输入

 

尺寸393*579mm即可。

 

非EDA图纸多款拼版最多可拼5款图(打印内容或者尺寸上有不同),超出需要加收工程费用,EDA图纸最多拼款10款图。

常用快捷功能

 

下面四个设置在使用中常会用到,提前熟悉使用,将有助于后续的学习。

 

1.取消内容的继续放置

 

以放置圆形为例;

 

1.1 取消未完成的图形放置

 

在放置两个圆形后,已经不需要再放置圆形,但已经新建了一个未成形的圆。此时按下鼠标右键,即可撤销当前圆形的新建。

 

1.2 退出新建状态

 

已经完成了图形的放置,且不再需要继续创建新图形,可以按照以下步骤退出新建状态:

 

  • 当处于新建或放置模式时,鼠标会带有十字光标,同时鼠标上方显示的是当前正在放置的图形类型。

 

  • 操作方法:按下鼠标右键,退出当前图形的放置状态。

 

 
 

2.使用鼠标滚轮缩放画面

 

将鼠标移至需要放大/缩小的区域,滚动鼠标滚轮实现画面的缩放

 
 
 
 
 

3.缩放/左右移动预览画面

 

按下Tap/CapsLock/Fn/空格键,将根据鼠标的位置缩放页面大小

 

按下Shift键,左右移动画面

 

按下Ctrl/Alt键,上下移动画面

 

2,对象的属性设置

 

对象是什么?

 

我们所添加文字、图形、图片、图标、线条...都是一个个单独的对象。

 

设计面板本质就是将对象进行放置、调整和更换图层的操作。

 

我们通过将对象放置在不同的图层,进行不同的参数设置,从而实现了对面板的设计。

 

对象的属性设置:

 

 

 

 

 

属性栏

 

鼠标点中对象,会出来图形的属性栏。

 

 

图层: 将图形可以切换到需要的图层去,完成相应的功能。 比如改为“板框层”就是切割最外框轮廓线;改到”打印层“就会变成可被打印的图形。 如果想把同样的一个图形分别设为不同的图层,可以“右键-重复

 

到原位置”,然后把其中一个的属性改为其他图层。

 

圆角:圆角大小为半径尺寸,可通过修改数值画出圆角,默认为0。

 

坐标:通过坐标计算来定位,或者输入加减法来计算坐标实现路径偏移,智能尺寸等测量工具帮助定位。

 

填充颜色:图形内部颜色填充,为16进制RGB填色模式。 色值旁边的白色叉叉是去掉颜色无填充的意思,如果要要描边不要填充就可以点这个叉然后在线宽输入数值。

 


 

描边颜色:为图形的描边填色。为16进制RGB填色模式。

 

线宽:为图形的描边大小。默认为0无描边,描边是以原路径向内和向外均等扩张;如果在板框层外框的描边则保留一半的描边。

 

图层

 

上面讲到,设计面板本质就是将对象进行放置、调整和更换图层的操作。

 

面板图层大体被分为7层。

 

并不是7层都需要设计到,如需要指定形状的透明亚克力,仅绘制板框层即可。

 

绘制指定形状带图片的亚克力,绘制板框层+打印层即可。需要使用到哪些图层是根据面板的设计需求进行的设置。

 

立创面板定制有详细的亚克力面板分层展示,点击前往

 

立创面板定制有详细的薄膜面板分层展示,点击前往

 

挖孔层(激光切割出开孔,用以安装旋钮、按键、螺丝等)

 

板框层(根据板框层切割出板材,因此设计的对象需要放置在板框层中)

 

鼓包层(仅薄膜面板需要关注,可制作圆顶/平顶鼓包,主要起到视觉指示与触感反馈的作用)

 

透明控制层(透明视窗、彩色半透明视窗、指示灯孔等)

 

打印层(用来打印图案的图层,无绘制默认不打印,只是原材料本色。)

 

灯光仿真层(用来模拟仿真灯光效果,画了后在3D预览的时候可查看效果,但是实际不对图纸造成影响)

 

背胶挖空层(用来另外绘制要去掉背胶的地方。 系统默认会挖掉透明控制区域、鼓包区域和开孔区域的背胶)

 

如果整个面板不需要背胶,可在下单时选择不需要背胶即可!不需要绘制!背胶挖空层是给需背胶的用户,且希望背胶仅出现在指定区域时才会用到的功能。

 

默认透明区、半透明和鼓包区域背胶挖空,预览效果会自动挖空。如果这些部分需要背胶,可以下单备注或是联系客服。

 

如果您有特殊的粘胶区域,可以使用背胶挖孔层手动画出不需要背胶的区域。或是联系客服让工程师帮忙制作。

 

3.上方工具栏

 

常用工具栏

 

 

放置了常用的快捷工具,绘制形状的有文字工具钢笔工具、圆弧工具、椭圆、矩形和文本,及图片导入有阵列分布,对齐,旋转,常用的线段,文字工具,2D预览 和3D预览等;测量工具有智能尺寸、辅助线和长度;

 

选中2个以上图形后有阵列分布,对齐,旋转等工具图标可全部点亮,绘制完成所有图形可通过2D预览和3D预览来观看显示效果。

 

编辑区

 

 

阵列对象

 

输入行数和列数及排版之间的行距、列距来进行排版分布,其中间距至少2mm,在排版时不得超出红色线框,超出则打印切割无效。

 

 

布尔运算

 

保留重叠区域: 就是取A和B相交的地方。

 

合并区域:就是把A和B合并到一起。

 

减去顶层区域:假如A在B下一层级,做差集,会保留A-B的部分。

 

排除重叠区域:将A和B相交部分去掉,保留不相交的部分。

 

解锁全部

 

 

如图形在右侧属性里选择了锁定或者在左侧属性对象里锁定时需进行解锁,但不方便找到该图形,可点击编辑 -> 解锁全部,就可以得到全部解锁好的图形。

 

显示全部

 

 

如果不小心把图形隐藏了,找不到该图形,但是通过预览效果可以看到,就可以通过编辑 -> 显示全部,把所有图形和图层打开显示。

 

放置

 

可以放置 画布原点,自定义画布原点位置,默认都是在画布的左下角。如果是在左下角画好的 画完以后打开所有图层,选中拖动到画布中间。因为红色打叉的地方不允许放图。

 

钢笔工具

用钢笔工具来按住Shift就可以画出直线。

 

智能尺寸

 

 

通过约束距离来进行相对定位,相比于之前通过坐标点定位更加方便。 点击图形A需要到图形B之间需要测量的位置就测量显示出相对的宽、长及
 
斜边,双击进入智能尺寸需要输入约束的尺寸距离可进行调整定位。
 
测量尺寸

 

 

可运用于测量长度、角度和半径,只能测量显示出图形A到图形B的长度、角度和半径的距离尺寸,不能直接进行约束距离和调整定位。

 

 

导出

 

 

 

可以直接导出面板制造文件下单,确认即转换下单页面。

 

导出1:1的PDF、PNG、SVG文件,可用于其他软件打开进行测量打印,也可以用于发给自己的朋友,但是不建议用于面板下单生产,因为没有不

 

同图层的设置信息,需要像下单页面的案例文件一样做标注说明。

 

下单

 

 

嘉立创EDA中用鼠标框选中要打印的内容,右侧属性栏位中会显示长度与宽度信息(单款/拼版皆适用)

 

 

 
使用面板一键下单,可以直接跳转链接,实现自动文件上传。
 

 

 

填写面板的长、宽,并选好相应的板材参数即可加入购物车或者立即下单支付。

 

 

 

[拼板]如果需要拼满一张板材,可自己排版或者下单对应的板材尺寸,工程师辅助拼版,有数量要求可备注在文件内,也可以在下面页面备注。

 

需要拼满200X300的板材, 对应的面板尺寸填写为179X293mm拼版模版;

 

需要拼满300X400的板材, 对应的面板尺寸填写为279X393mm拼版模版;

 

需要拼满400X600的板材, 对应的面板尺寸填写为393X579mm拼版模版。

 

 

3.左侧面板

 

可以切换工程,图页,对象。 工程包含全部的工程,图页包含原理图,PCB,面板等。对象可以对工程文件中的对象单独显示或隐

 

藏、锁定。被隐藏的对象不会被选中,这样方便选中图形进行更改。

 

 

4.右键

 

 

 

重复到原位置

 

相当于复制后再在原位置粘贴一个,得到2个一样的图形。等于CTRL+C 和 CTRL+V(原位粘贴)

 

层级

 

可以将同一个图层的图形进行位置调动。 如果想将不同图层的图形进行视觉移动,需要通过左侧面板 对象 可看到上下层级,来调整图层。如下

 

图:

 

选择重叠

 

 

 

选择重叠会将和鼠标选中图形重叠的所有图形都显示出来,可以任意选择被遮挡的图形,方便选取。

 

只需要按住快捷键是G,鼠标悬停处的地方即可切换图层。

 

组合

 

 

把两个图形或者多个图形进去组合,方便一起调整编辑定位,需要调整单个图形时可进入组合里。

 

 

旋转

 

 

 

第一个旋转可以输入任意角度,左向旋转是每次90度,逆时针旋转。 右向旋转是每次90度,顺时针旋转。

 

左右翻转,上下翻转

 

左右翻转是以垂直轴对选中图形进行镜像。

 

上下翻转是以水平轴对选中图形进行镜像。

 

转换

 

着重说下 转换描边为填充 和 连续分段路径连接这2个功能。其他的可以自己去试用。

 

1.转换描边为填充

 

位置:右键->转换->转换描边为填充。

 

可以将描边线转为填充图形,这样就能设置到透明控制层。

 

比如曾经遇到导入1个SVG ,设置为透明控制后线变得很细,而且形状也不对。通过观察发现显示的是线宽无填充颜色,证明这个SVG图形是只有描边。

 

而透明控制图层是需要将区域填充起来的。 所以我们把图形先改为打印层将设置好描边粗细再通过“转换描边为填充”之后设置为透明控制,就很

 

好的解决了这个问题。

 

 

 

2.连续分段路径连接

 

位置:全选之后,右键->转换->连续分段路径连接。

 

 

此功能必须重点介绍,相当给力。可以手动闭合路径。

 

以往我们导入DXF,总是有很多断开的路径,导出以后变得面目全非,无法生产。需要再导入CAD去进行连接,相当麻烦。 如果有些伙伴是从

 

PCB那边导出来的,又没有安装CAD,就很麻烦了。有了这个功能,就能将选中的路径连成闭合路径。

 

假如路径没有闭合,填充会显示成下面的样子:

 

 

 

 

 

路径闭合后,填充的样子:

 

假如填充还是有问题,检查一下是不是有重复的线条。 可以先形状打散-然后去掉重复线条-再闭合路径。

 

 

5.导入文件

 

 

可以导入SVG文件和DXF文件,导入标准版或者专业版绘制的工程文件。

 

使用DXF导入嘉立创EDA设计视频:bilibili.com/video/BV1hdBiYRE3Z/

 

  • 导入DXF会对尺寸进行检测,是1:1导入,但是要注意查看文件的单位。有些显示尺寸特别大的,可能是因为原文件是英制单位,需要转成mm,导入时可更改图层。

 

  • SVG文件的导入,目前还没有做到1:1,导入后注意查看尺寸,适用于一些LOGO,图标,组件的导入。导入SVG-如果选择导入为形状,则可以对颜色等信息进行修改,选择导入为图片则不可更改。

 

  • 导入嘉立创EDA(专业版)可以将EDA绘制的本地文件导进来查看

 

 

  • 导入DXF文件有可能会出现的问题:

 

1.导入的文件没有识别到,导入界面显示为空。

 

此时需要用CAD另存一下,大概率是版本不支持。

 

2.导入的文件有多余错乱的线条。

 

此时可能不是EDA最新版本,建议先用网页端试一下:http://pro.lceda.cn/editor#。看看导入是不是依然这样。因为网页都是最新版,保持最新优化状态。

 

 

 

如果还是有,那么在CAD里面全选图形使用命令X分解一下,再全选用命令J闭合上所有线条。然后再导入。

 

假如不行,那么就只在CAD里面用X分解线条,把多余的线条删掉,然后导入以后再在EDA面板编辑软件里面选中线条:右键->转换->连续分段路径连接。

 

发现有些重合了如下图,就使用上方工具栏->编辑->布尔运算->排除重叠区域。即可实现想要的效果。

 

 

6.另存文件

 

文档另存为

 

既可以另存工程,也可以单独将面板文档另存到本地,发给自己的小伙伴,他通过导入专业版文件就可以查看到图纸。

导出下单文件

 

 

导出下单文件

 

面板制造文件运用于下单生产,但不可导入EDA 。

 

 

 

 

7.鼓包按键的作图方法

 

1.在打印层绘制好按键的大小和颜色,

 

2.将打印层的圆圈选中,右键->重复到原位置,

 

3.选中刚刚复制得到的图形,然后修改属性图层为鼓包层,

 

4.可关闭其他图层,单独查看鼓包层;通过预览看效果图。

 

 

 

8.常用命令的快捷键

 

等比例缩放

 

可以按住shift,然后拖动其中一个角,会以左下角为固定点来等比例缩放。

 

或者在属性栏,如果宽和高是处于约束状态,修改其中一个值,相应的另外一个值也会按照比例换算。

 

取消约束:点击箭头前面小图标就行。

 

 

 

多选

 

 

按住ctrl,然后再去选图形,即可多选。再点击已选图形,可以取消选择。

 

 

快捷键

 

点击图形右键和上面属性栏的工具都可查看对应快捷键,或者打开设置->快捷键 查看。

 

 

9.图标库

可通过左侧属性的常用库或者左下属性框的面板库通过放置来移动到图纸中,其中群组好的图形可以取消群组来编辑颜色和大小。或者网页端来下

 

载矢量图标,导入图片和svg来增加其他图标。

 

推荐矢量图标网页:1. https://iconpark.oceanengine.com/official 2. https://www.iconfont.cn/

 

 

图层介绍

 

 

  1. 挖孔层 :除了外轮廓线外的其他开孔区,放在挖孔层的图形代表此处开通孔,整个面板打通。

 

       2.透明控制层 :透明控制层的图形会影响到所在区域的打印层和白底遮盖层的透明度。

 

数值越高越透明。(100,100)为全透明,(0,0)为不透明。具体设置可以参考色卡。

 

25年5月更新:新增彩色半透明测试色卡,链接https://oshwhub.com/wowowo123/prodoc_-di-yi-kuai-_2025-04-0123。旨在帮助严肃工程

 

师获得不同颜色、不同透明度下的颜色表现,并在实物上测试,

 

选择最佳的彩色半透明效果。(如需实物,打开链接后。选“打开设计图”-顶部的“下单”-“面板下单”)

 

白色的半透明和其他颜色的半透明设置不同。

 

白色半透明是通过白色遮盖层打出来的,所以需要将遮盖层设置到80%效果最好,打印层的透明度随意。如,打印层为白色,透明控制设置为

 

(0,85%),可得到白色半透明。

 

其他颜色的半透明,需要打印层填充好颜色,将白底遮盖层去掉,打印层全打效果最佳,彩色半透明的透明控制层设置为(0%,100%)。假如

 

太透了,可以稍微增多一点白底,

 

可以设置为(0%,90%),颜色不同,效果不同。

 

 

 3.打印层 :用来打印油墨的图层,无绘制默认不打印,只是原材料本色。 在打印层绘制的图形默认带有白底遮盖,常规遮光,如果想调不透明度

 

需要通过透明控制层来实现。

 

    4.板框层 :用来绘制需要切割的外形轮廓图,可以切割异型,波浪形都支持,路径需要闭合。位于板框层以外的内容不能导出。

 

   5.鼓包层 : 用来绘制按键凸起的区域,按键基本形状有球形鼓包、椭圆形鼓包、圆角矩形鼓包、异形鼓包等。

 

   6.背胶挖孔层:用来另外绘制要去掉背胶的地方。 系统默认会挖掉透明控制区域和开孔区域的背胶,没有特殊要求可不画。

 

   7.灯光仿真层:用来模拟仿真灯光效果,画了后在3D预览的时候可查看效果,但是实际不对图纸造成影响。

 

  8.材料边界层:代表选用的材料面积,不能超出该红线框区域,否则无法打印切割,在属性更改选择图页尺寸。

 

如果常规遮光无法满足需要,透光周围要更加遮光,那么可以在下单的时候选择强遮光,会在非透明,非半透明区域打印黑色油墨来遮光。无需自

 

己画图。