本作品为第二届立创商城电子制作节30强入围作品,作者立创社区ID:pcs3;转载请注明出处,未经允许不得用作商业用途。作品原链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7489_1.html。
一、作品简介
1.作品整机外观
裸板
完成装机
下次一定用激光去雕外壳几个样品,挖那几个洞搞了一下午,NND现在打字手都在抖。真是吃力不讨好,几个孔还搞歪了(┬_┬)
2.研究背景
背景:在电源测试领域,有着大量的老化需求。传统方法是水泥电阻或者是能耗式电子负载进行放电测试,消耗大量电能不说,引起的环境发热极度的影响了人们工作场所的舒适性。
市场上现有的能量回馈式负载仅限于大功率场合,要么电压非常高,要么电流非常大。对于这种几十瓦以内的测试需求没法覆盖到。而这种小功率场景却又是最常见的。因此有必要开发一款这种设备。实现节能环保,环境友好的电源测试。
考虑到电池测试的需求,因此要求测试设备既能输出又能输入功率。这就是本案例设计的初衷。
研究目的:设计实现一台四象限工作的双向变流器,实现电源和负载功能的模拟。正向能量传输模拟电源,反向能量传输模拟负载。也就是说该设备既可以工作在电源模式给设备供电,也可以工作在电子负载模式给电源放电。源和载的功能通过面板按钮的设置切换或者通信指令切换,实现一机两用,减少设备重复投资。同时作为电子负载放电的过程是节能回馈式的,可以减少发热,实现设备的小型化,大量节省用户的电费。
功能:恒压恒流电源 + 恒压恒流放电能馈式电子负载一体机 简称:电子负载/电源模拟器
市场应用前景:
以某移动电源生产厂家为例,一共建有10K点充放电测试端口。每端口功率10~20W,取平均值15W。总的放电功率150KW。
平均电费按照0.85元计算,每端口工作时间16小时/天,一年300天计算。总的电费在150*16*300*0.85=61.2万元。
按照节能回馈率85%计算,直接经济效益52万元左右。减少空调制冷费用还未包含在内。
同样的案例也可以应用在电源适配器厂家等等~
3.作品亮点
创新性:电源和负载的集成设计
趣味性:测试工具,貌似也不好玩。工具控例外。
公益性:节能减排,减少二氧化碳排放
二、系统构架图
系统构成:
系统详细框图:
工作原理:
整个系统有三大单元构成:PWM整流器+双向DC/DC变换器+有源差模滤波器单元.
PWM整流器电路是整个系统的核心,实现功率的交流功率到直流功率的双向流动。并可以模拟负载特性,实现与并网电流与电网电压的超前、滞后、整流、逆变等状态的切换。
双向DC/DC变换器作为直流伺服电源提供有源滤波器想获得的工作电压,正向时工作在BUCK状态,反向时工作在BOOST状态。控制目标是使得后级的有源滤波MOSFET的直流压降尽可能的小,降低这个器件的发热。相比传统的线性稳压电路,这里这个调整管因为压降非常低(0.3V左右),所以损耗很小,发热也很小。这就是为什么这个电源功率大,而基本不用加散热器的原因。
有源滤波单元将获得的电压进一步滤波处理。这里准确的讲其实是混合模式滤波,很高频的噪声利用小的差模电感和电容来滤掉,而中低频的噪声由串联MOSFET滤波。好处是获得很小的纹波噪声,同时因为无源器件的感量、容值都较小,电源的动态响应也很快。这样解决了电源动态和纹波之间的矛盾。
整个系统由两片MCU独立控制,两个单片机之间通过通讯建立联系,交换彼此的工作状态,协调工作。实现并网和逆变的平滑切换。
三、硬件部分的描述
1.原理图
主功率拓扑
MOSFET驱动电路
驱动保护逻辑
信号调理电路1
信号调理电路2
信号调理电路3
信号调理电路4
信号调理电路5
按键显示及编码器电路
单片机外围电路1(PWM整流器控制)
单片机外围电路2(DC/DC及输入输出控制)
辅助供电电源1
辅助供电电源2
2.实现原理
作为实验电源的应用:
如图,电网黄色电压波形与红色电流波形同相位时,即工作在电源模式。此时从电网抽取能量供给负载。这时相当与传统的稳压直流电源,具备恒压恒流输出的特性。
从图中红色电流波形可以看出,在电源模式运行时,该电源具备PFC(功率因素矫正)功能。
相关性能指标如下:
交流侧输入:AC 220V ±20%
直流输出:0~25V 步进值 10mV
输出电流:0~3A 步进值 1mA
电压显示分辨率:10mV
电流显示分辨率:1mA
电压控制精度:10mV
电流控制精度:1mA
典型输出纹波:小于2mV rms,10mv pp
电源模式满功率50W输出
作为能量回馈式电子负载:
如图,电网黄色电压波形与红色电流波形反相位时,即工作在负载模式。此时从将能量从被测电源供给电网。
这时相当于一台光伏并网逆变器,同时输入端口具备恒压恒流输入的特性。从图中红色电流波形可以看出,在负载模式运行时,该电源具备功率因数为-1的特性。
指标典型值:
交流侧输入: AC 220V ±20%
直流输入: 1.0~25V 步进值 10mV
输入电流: 0~3A 步进值 1mA
电压显示分辨率: 10mV
电流显示分辨率: 1mA
电压控制精度: 10mV
电流控制精度: 1mA
负载模式达到60W的测试功率
典型输出纹波: 小于2mV rms,10mv pp
作为交流电子负载:
通过两台这样的设备级联,可以构成一台交流电子负载,用于交流UPS、恒频发电机的加载测试等等;因为时间关系,只调试制作了一台该设备,未模拟交流电子负载的状态运行。
此外随着电动汽车的流行,将来报废下来的电池用来做储能,利用这样一台设备就可以帮助电网实现调峰。赚取电费差价,是不是有点小超前?想想都有点小激动啊。当然上述只是一种设想,当前最有价值的应当是应当是电源的老化测试或者电池组的充放电自动化测试。
四、材料清单
核心器件:
ST(意法半导体)/STM32F051c8t6,http://www.szlcsc.com/product/details_10395.html
负压IC ICL7660,http://www.szlcsc.com/product/details_8358.html
TL084CDT,http://www.szlcsc.com/product/details_11677.html
光电耦合器,http://www.szlcsc.com/product/details_7114.html
逻辑器件,http://www.szlcsc.com/product/details_6044.html
DC-DC芯片/MP2451DT,http://www.szlcsc.com/product/details_14780.html
五、作品演示
如下视频演示的是随着输入/输出功率的调整,并网电流的瞬态响应效果。
软件中实现了电网相位跟踪和幅值调整的配合。所以能看到这两者(红色波形大小和相位)的变化。
七、总结
嘉立创是一个很好的平台,拉近了技术与需求的距离。去年第一年抱着试一试的心态的参赛居然斩获一个三等奖,这里顺便也感谢下袁总将之前那个方案推荐为开发案例,让我收获了很多的合作机会。将来会一如既往的支持嘉立创,希望嘉立创以后的路越走越远!
调试心得体会
从方案设计、仿真、计算、画板、写软件,调试,忙了几个月。当然方案的思考和论证持续了好多年~
当年还是学生的时候,老师出的一个题目,毕业论文做了一台效果不满意,拆了。工作好几年了,今天才算是勉强交了答卷。虽然已经不是学生,但还是可以自娱自乐下,赫赫~
1、被驱动芯片异常误导一次,驱动芯片损坏不严重时,会导致偶尔发波异常,时序出错,再好的控制策略都没法执行。
2、数学建模很重要,瞎调参数不如仔细建模算一算。
3、STM32单片机ADC输入阻抗很小,所以采样电阻最好不要大于10K欧姆。
4、卡在一个环节很久时,不如停下来,隔段时间再想一想。一直不停的调,会陷入死循环,费时费力,无助于解决问题。
5、M3确实比M0快不少,M0环路只能到13KHz,M3可以到近50KHz。贵有贵的道理。不过这里M0勉强也够用了。
6、STM32单片机的串口TX和RX是可以交换的,板子做错了,还好软件可以改。
7、PCB板布线很关键,特别是开关电源。地分割及接地点选择非常重要。
8、数控电源的校准很麻烦,参数多,费时费力,后续可以考虑搞个自动校准。
9、升压模式,转换效率和电感关系很大。感量大,电感纹波电流小,效率高。
10、并网调试时需要做好保护措施,尤其是直流母线电压钳位保护,不然很有可能爆掉电容。
XC6219B332MR/线性稳压器(LDO) | 0.153998 | |
PSM712-LF-T7/静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 0.113312 | |
LM2903DR/比较器 | 0.225901 | |
LM2594M-5.0/DC-DC电源芯片 | 2.28 | |
PESD3V3L1BA/静电和浪涌保护(TVS/ESD) | 0.092657 | |
SN74LVC1G3157DBVR/模拟开关/多路复用器 | 0.227029 | |
PT4115/LED驱动 | 0.289769 | |
SN65LBC184DR/RS-485/RS-422芯片 | 1.48 | |
LTV-354T/晶体管输出光耦 | 0.263776 | |
AO3407A/场效应管(MOSFET) | 0.10326 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件