首页 > 行业信息 > RFID射频识别与条形码的区别
  • RFID射频识别与条形码的区别

  • 2020-06-30 11:30:39 阅读量:628
条码技术,是条形码自动识别技术(barcodeauto-identificationtech)的简称。它是在当代信息技术基础上产生和发展起来的符号自动识别技术。可以将符号编码、数据采集、自动识别、录入、存储信息等功能融为一体,能够有效解决物流过程中大量数据的采集与自动录入等问题。

射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。

其实在RFID技术应用前,信息的记录和传输主要靠条形码,采用条码识别方式的优点是配置灵活、系统成本较低,但是存在易污染、易破损,操作较为繁琐等特点,虽然RFID标签和条形码都是用来存储产品的信息,但是,这两种技术之间还是有如下7种区别:

1、数据的存储容量

一维条形码的容量是50字节,二维条形码最大的容量可储存2至3000字符,RFID最大的容量则有数M字节。随着记忆载体的发展,数据容量也有不断扩大的趋势。未来物品所需携带的资料量会越来越大,对存储介质所能扩充容量的需求也相应增加。

2、抗污染能力和耐久性

传统条形码的载体是纸张,因此容易受到污染,但RFID对水、油和化学药品等物质具有很强抵抗性。此外,由于条形码是附于塑料袋或外包装纸箱上,所以特别容易受到折损;RFID卷标是将数据存在芯片中,因此可以免受污损,延长使用寿命。

3、外在形态

RFID在读取上并不受尺寸大小与形状限制,不需为了读取精确度而去解决载体的大小或印刷精度。此外,RFID标签更可往小型化与多样形态发展,以应用于不同产品。

4、安全性

由于RFID承载的是电子式信息,其数据内容可经由加密技术保护,使其内容不易被伪造及变造,而条形码则是外露物理信息,且多采用通用编码规则,数据安全性无法保障。

5、描效率

条形码扫描识别频率受限,一次只能扫描一个条形码;RFID读写器可同时辨识读取数个RFID标签。

6、穿透性和无障碍阅读

在被覆盖的情况下,RFID能够穿透纸张、木材和塑料等非金属或非透明的材质,并能够进行穿透性通信。而条形码扫描器必须在近距离而且没有物体阻挡的情况下,才可以识别条形码。

7、可重复使用

当前的条形码印刷上去之后就无法更改,不能重复使用,无形中增加了企业的成本,而RFID标签则可以重复地新增、修改、删除RFID标签内储存的数据,方便信息的更新。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。

热门物料
型号
价格
BZX84-C12,215/稳压二极管 0.055998
EL3021/可控硅输出光耦 0.5426
BAW56,215/开关二极管 0.049684
PDTC114EU,115/数字晶体管 0.079184
PBSS4350Z,135/三极管(BJT) 0.36292
2N7002P,215/场效应管(MOSFET) 0.104711
74HC4052PW,118/模拟开关/多路复用器 0.5379
EGS2GM100G16OT/直插铝电解电容 0.278797
74HC4053D,653/模拟开关/多路复用器 0.6513
PMEG6010CEJ,115/肖特基二极管 0.185386
您的浏览器版本过低(IE8及IE8以下的浏览器或者其他浏览器的兼容模式),存在严重安全漏洞,请切换浏览器为极速模式或者将IE浏览器升级到更高版本。 【查看详情】