电压比较器通常由集成运放构成,与普通运放电路不同的是,比较器中的集成运放大多处于开环或正反馈的状态。只要在两个输入端加一个很小的信号,运放就会进入非线性区,属于集成运放的非线性应用范围。在分析比较器时,虚断路原则仍成立,虚短及虚地等概念仅在判断临界情况时才适应。
1、过零比较器
电压比较器是将一个模拟输入信号ui与一个固定的参考电压UR进行比较和鉴别的电路。
参考电压为零的比较器称为零电平比较器,也加过零比价器。按输入方式的不同可分为反相输入和同相输入两种零电位比较器,如图1(a)、(b)所示。
图1 过零比较器
(a)反相输入
(b)同相输入
通常用阈值电压和传输特性来描述比较器的工作特性。
阈值电压(又称门槛电平)是使比较器输出电压发生跳变时的输入电压值,简称为阈值,用符号UTH表示。
传输特性是比较器的输出电压uo与输入电压ui在平面直角坐标上的关系。
画传输特性的一般步骤是:先求阈值,再根据电压比较器的具体电路,分析在输入电压由最低变到最高(正向过程)和输入电压由最高到最低(负向过程)两种情况下,输出电压的变化规律,然后画出传输特性。
2、俘零比较器
将零电平比较器中的接地端改接为一个参考电压UR(设为直流电压),由于UR的大小和极性均可调整,电路成为任意电平比较器或称俘零比较器。
图2 任意电平比较器及传输特性
(a)任意电平比较器
(b)传输特性
图3 电平检测比较器信传输特性
(a)电平检测比较器
(b)传输特性
电平电压比较器结构简单,灵敏度高,但它的抗干扰能力差。也就是说,如果输入信号因干扰在阈值附近变化时,输出电压将在高、低两个电平之间反复地跳变,可能使输出状态产生误动作。为了提高电压比较器的抗干扰能力,下面介绍有两个不同阈值的滞回电压比较器。
3、滞回电压比较器
滞回比较器又称施密特触发器、迟滞比较器。这种比较器的特点是当输入信号ui逐渐增大或逐渐减小时,它有两个阈值,且不相等,其传输特性具有“滞回”曲线的形状。
滞回比较器也有反相输入和同相输入两种方式。
UR是某一固定电压,改变UR值能改变阈值及回差大小。
以图4(a)所示的反相滞回比较器为例,计算阈值并画出传输特性
图4 滞回比较器及其传输特性
(a)反相输入
(b)同相输入
▶ 正向过程
正向过程的阈值为:
形成电压传输特性的abcd段。
▶ 负向过程
负向过程的阈值为:
形成电压传输特性上defa段。由于它与磁滞回线形状相似,故称之为滞回电压比较器。
利用求阈值的临界条件和叠加原理方法,不难计算出图4(b)所示的同相滞回比较器的两个阈值:
两个阈值的差值ΔUTH=UTH1–UTH2称为回差。
由上分析可知,改变R2值可改变回差大小,调整UR可改变UTH1和UTH2,但不影响回差大小。即滞回比较器的传输特性将平行右移或左移,滞回曲线宽度不变。
图5 比较器的波形变换
(a)输入波形
(b)输出波形
例如,滞回比较器的传输特性和输入电压的波形如图6(a)、(b)所示。根据传输特性和两个阈值(UTH1=2V, UTH2=–2V),可画出输出电压uo的波形,如图6(c)所示。从图(c)可见,ui在UTH1与UTH2之间变化,不会引起uo的跳变。但回差也导致了输出电压的滞后现象,使电平鉴别产生误差。
图6 说明滞回比较器抗干扰能力强的图
(a)已知传输特性
(b)已知ui波形
(c)根据传输特性和ui波形画出的uo波形
4、窗口电压比较器
电平比较器和滞回比较器有一个共同特点,即ui单方向变化(正向过程或负向过程)时,uo只跳变一次。只能检测一个输入信号的电平,这种比较器称为单限比较器。
双限比较器又称窗口比较器。它的特点是输入信号单方向变化(例如ui 从足够低单调升高到足够高),可使输出电压uo跳变两次,其传输特性如图7(b)所示,它形似窗口,称为窗口比较器。窗口比较器提供了两个阈值和两种输出稳定状态可用来判断ui 是否在某两个电平之间。
图7 窗口比较器电路及传输特性
(a)窗口比较器
(b)传输特性
关于电压比较器,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货!
内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。
BX-TS-26-365TP/轻触开关 | 0.08692 | |
ZX-QC34-2TPDZ/轻触开关 | 0.159 | |
LM358DR/运算放大器 | 0.303699 | |
TPS54331DR/DC-DC电源芯片 | 0.846 | |
AD620ARZ-REEL7/仪表放大器 | 20.37 | |
AD8253ARMZ-R7/仪表放大器 | 39.61 | |
ULN2003ADR/达林顿晶体管阵列 | 0.4859 | |
SN75176BDR/RS-485/RS-422芯片 | 0.5358 | |
MAX3485EESA+T/RS-485/RS-422芯片 | 8.67 | |
OP2177ARZ-REEL7/运算放大器 | 7.91 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件