全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布推出基于22nm制程的首颗微控制器(MCU)。通过采用先进的工艺技术,瑞萨可以为用户提供卓越的性能,并通过降低内核电压来有效降低功耗。先进的工艺技术还提供了更丰富的集成度(比如RF等),能够在更小的裸片面积上实现相同的功能,从而实现了外设和存储的更高集成度。
此次采用全新22nm工艺生产的首颗MCU,扩展了瑞萨广受欢迎的基于32位Arm® Cortex®-M内核的RA产品家族。该新型无线MCU支持低功耗蓝牙®5.3(BLE),并集成了软件定义无线电(SDR)。它以构建长生命周期产品为目标,为用户提供了适用于未来应用的解决方案。无论是在开发过程中还是在部署之后,终端产品均可通过新的应用软件或新的蓝牙功能进行升级,以确保符合最新的规范版本。终端产品制造商可以充分利用之前发布的完整功能集BLE规范,对于采用基于蓝牙5.1到达角(AoA)/出发角(AoD)功能设计的用于测向应用的设备,或者通过蓝牙5.2同步通道来添加低功耗立体声的音频传输的产品,开发人员现在仅需一颗芯片即可支持所有这些功能。
瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“瑞萨电子MCU的优势立足于广泛的产品与制造工艺技术。我们很高兴地宣布开发出RA MCU产品家族的首颗22nm产品,这将为下一代MCU铺平道路,帮助客户在验证他们设计的同时确保产品的长期可用性。我们的产品将持续致力于为市场提供理想性能、易用性和最新的功能。这种进步仅仅只是一个开始。”
成功产品组合
瑞萨将全新22nm MCU和其产品组合中的其它兼容器件相结合,打造广泛的“成功产品组合”。“成功产品组合”作为经工程验证的系统架构,将相互兼容的瑞萨器件无缝组合,带来优化、低风险的设计,以加快客户产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过300款“成功产品组合”,使用户能够缩短设计进程,更快地将其产品推向市场。更多信息,请访问瑞萨电子成功产品组合网页:https://www.renesas.cn/cn/zh/applications
供货信息
瑞萨现已向部分用户提供新器件样片,预计将于2023年第四季度全面上市。希望试用新器件的用户可联系当地瑞萨销售办事处。关于低功耗蓝牙5.3规范的更多信息,您可访问下方网址查看相关博客文章:https://www.renesas.com//blogs/what-s-new-bluetooth-53-low-energy
瑞萨MCU优势
作为全球MCU产品供应商,瑞萨电子的MCU近年来的平均年出货量超35亿颗,其中约50%用于汽车领域,其余则用于工业、物联网以及数据中心和通信基础设施等领域。瑞萨电子拥有广泛的8位、16位和32位产品组合,是业界优秀的16位及32位MCU供应商,所提供的产品具有出色的质量和效率,且性能卓越。同时,作为一家值得信赖的供应商,瑞萨电子拥有数十年的MCU设计经验,并以双源生产模式、业界先进的MCU工艺技术,以及由200多家生态系统合作伙伴组成的庞大体系为后盾。
备注:蓝牙是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标。Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
BX-TS-26-365TP/轻触开关 | 0.08692 | |
ZX-QC34-2TPDZ/轻触开关 | 0.159 | |
LM358DR/运算放大器 | 0.303699 | |
TPS54331DR/DC-DC电源芯片 | 0.846 | |
AD620ARZ-REEL7/仪表放大器 | 20.37 | |
AD8253ARMZ-R7/仪表放大器 | 39.61 | |
ULN2003ADR/达林顿晶体管阵列 | 0.4859 | |
SN75176BDR/RS-485/RS-422芯片 | 0.5358 | |
MAX3485EESA+T/RS-485/RS-422芯片 | 8.67 | |
OP2177ARZ-REEL7/运算放大器 | 7.91 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件